Diashow Stage

Musiktheater Bielefeld

At the end of the theatre season 2003/2004 the theatre, which was built in 1901, was more...

Stage

ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SZTUKI I WYDARZEŃ SCENICZNYCH

Sceny wielkich hal, teatrów czy oper wymagają bezpiecznej, niezawodnej i cichej techniki napędowej. Zasłony i podesty, obracane, podnoszone lub przesuwane sceny i elementy scenografii muszą być przemieszczane na właściwą pozycję tak aby było to niezauważalne dla publiczności bez narażania aktorów i obsługi.


W takiego rodzaju aplikacjach korzystniejsze jest stosowanie elektromechanicznych układów napędowych, ponieważ są one odpowiedniejsze niż stosunkowo skomplikowane, kosztowne w utrzymaniu napędy hydrauliczne, szczególnie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Będąc kompaktową i tanią alternatywą dla napędów hydraulicznych, motoreduktory sprawdziły się przede wszystkim w zastosowaniach do podnoszeni i opuszczania ciężkich elementów na scenie. Od ponad 45 lat firma NORD DRIVESYSTEMS jest obecna w prawie każdej gałęzi przemysłu, gdzie dla logistyki transportu wewnętrznego stosowane są przenośniki taśmowe. Nasze systemy napędowe są niezbędne wszędzie tam, gdzie ładunki mają zostać przenoszone, a każdy ruch wymaga napędu - tak sprawnego i bezpiecznego, jak to możliwe. Z tego powodu, oferujemy pełne spektrum mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych technologii napędowych z jednego źródła, począwszy od silników i przekładni, a kończąc na centralnych i zdecentralizowanych technologiach sterowania.